HILTI PROFIS Rebar

软件终端用户协议

HILTI PROFIS Rebar 软件终端用户协议(下称协议)由喜利得(中国)商贸有限公司(下称软件供应商)与您(下称客户)订立,自客户接受本协议之日(下称生效日期)起生效。客户在首次使用软件前的注册过程中点击接受按钮即表示已接受本协议。客户在此保证并确认,注册过程中仅输入完整且真实的有关客户公司和个人的信息,尤其包括但不限于没有使用任何假名。软件供应商向客户注册时指名的人(注册用户)以出借的形式,根据本协议条款授予其使用PROFIS Rebar 软件、软件的更新和升级(以下合称软件)的权利,双方当事人约定如下:

 

1.       客户对软件的使用

1.1       软件供应商的义务。软件供应商应当根据本协议的规定,向客户提供本协议第1.2条规定的软件。软件供应商可以更新和/或改进的形式进行软件升级,但没有义务进行升级;更新是指纠正软件中的缺陷和/或可能包含对之前软件的轻微改进的软件; 升级是指软件的新工具、新能力或新功能。改进和/或升级是否可用,及改进是否被视为更新或者升级,由软件供应商全权决定。

 

1.2       软件描述。软件描述和软件的特点(包括使用手册和其他文件)将通过由软件供应商不时修改的软件供应商网站提供给客户。软件供应商在任何时候都不保证在本协议期限内,客户能持续正常使用软件的相关基本功能。软件供应商不保证软件的向下兼容。

1.3     系统要求。客户运行或使用软件可能有若干系统要求,将通过软件供应商网站规定并不时更新,并且客户全权负责确保达到系统要求。软件供应商在本协议项下无提供系统要求之义务。

 

1.4     客户的义务。客户对注册用户对软件的使用,以及他/她对本协议的遵守承担责任。客户应当尽其合理的努力防止非授权第三方通过其系统访问或使用软件,并且将任何未经授权访问或使用的情况立即通知软件供应商。

 

1.5     禁止的活动客户应当仅将软件用于其内部业务目的。如强制性成文法没有明确另行规定,就本软件客户不得:(i)向第三方许可、分许可、反编译、出售、转售、出赁、出租、转移、出让、分发、分时共享、提供或另行开放软件;(ii)违反适用于相关当事人的相关地方、州、全国和/或外国法律、条约和/或法规使用软件,或违反本协议使用软件。

 

 

2.       免费软件使用和数据备份。

2.1     免费软件使用。软件供应商将通过软件供应商网站下载的方式向客户提供软件直至软件供应商另行通知(撤销)。除此之外,软件供应商并无任何交付义务;尤其是软件供应商将不会到客户的IT系统安装软件,亦不会为客户提供软件的源代码。为了操作使用而从技术上准备软件所需的所有实施服务(即设置好软件以满足软件的技术系统要求和技术参数),由客户自行负责。软件供应商可以不时提供新的软件更新,客户自行负责定期检查是否有新的更新可供下载。当更新发布时,所有之前的软件版本将自动立即失效,客户如继续使用之前的软件,应当免除软件供应商对相关权利请求的责任。

2.2       企业客户。软件仅供企业客户在其场所内使用,不供私人最终消费者使用。

2.3     数据备份。客户应将软件安装在IT系统;因此客户应当自行负责保留与软件使用有关的任何数据的最新备份。

 

3.       专有权利。

3.1     Hilti Corporation 2016。除本协议明确另行规定的外,Hilti Corporation(地址Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein)独家无限制地保留对软件的所有权并且保留所有相关权利、产权和权益以及所有知识产权(定义见第3.2条)。软件供应商经Hilti Corporation授权,被允许根据本协议的条款和条件向客户授予对软件(包括更新和升级)的权利。

3.2       知识产权。是指依据全世界任何地方的相关法律颁发、认可或可强制执行的,与软件有关的任何及所有普通法、制定法和其他工业产权和知识产权,包括版权、商标、商业秘密、专利和其他专有权利,以及与软件有关的所有道德权利。

3.3       权利的保留。除本协议项下明确授予的有限权利外,不向客户授予任何其他权利。客户保留其数据、其他非软件供应商软件以及软件供应商在提供软件过程中可能不时接触的其他知识产权的所有权利、产权和权益。

 

3.4       权利的授予。软件供应商向客户授予在本协议期限内,根据本协议的条款下载和使用软件的非排他性、单用户(仅限一位注册用户)、不可转让的权利。如果客户业务范围内的其他用户欲使用软件,这类的客户必须自行将软件下载并注册。

 

3.5       限制。如强制性成文法没有明确另行规定,客户不得(i)修改、复制或创建基于软件的任何衍生作品;(ii)除在客户自己的内网上用于其自身的内部业务目的外,利用软件的任何部分建立框架或镜像;(iii)对软件或其任何部分进行反向工程或反编译;(iv)为了创建任何商业上可用的产品或服务而访问软件;(v)复制软件或其任何部分的任何特点、功能、界面或图形;或者(vi)以任何方式超出本协议允许的范围使用软件。

 

 

4.       保密。

4.1       保密。除非经对方事先书面许可,或者经法律要求以及下文第4.4条所允许,任何一方均不得在本协议范围之外出于任何目的披露或使用对方的保密信息(定义见第4.2条)。

 

4.2       保密信息。是指(a)任何形式的软件;(b)每一方当事人的商业或技术信息,包括但不限于与软件方案、设计、成本、价格和名称、财务、营销方案、业务机会、人事、研究、开发或诀窍有关的任何信息。

 

4.3       保护。每一方当事人均同意按照保护自身同类保密信息的方式保护对方的保密信息(但在任何情况下不得低于合理的注意程度和合理的技术行业标准)。

 

4.4       强制披露。如果任何一方当事人依法必须披露对方的保密信息,则其应当(在法律允许的范围内)立即将该强制披露的情况提前通知对方。如果对方希望防止披露或提出异议,其还应当提供合理的协助,但费用由对方承担。

 

4.5       救济。如果任何一方当事人违反本协议项下的保密规定披露或使用(或威胁披露或使用)对方的任何保密信息,在双方当事人承认任何其他可能的救济措施均不充分的情况下,则对方有权在上述救济措施以外,通过禁令以阻止该行为。

 

4.6       例外。保密信息不包括下列信息:(i)在不违反对对方的义务的前提下,属于或成为公众普遍知晓的信息;(ii)在不违反对对方的义务的前提下,在对方披露前已经被一方所知的信息;(iii)由一方在不违反对对方的义务的前提下独立开发的信息;或者(iv)在不违反对对方的义务的前提下从第三方获得的信息。

4.7       免责声明。

软件包含的所有任何信息和数据仅涉及喜利得产品的使用,且以喜利得技术指引、操作、安装和组装说明等为依据的原则、规则和安全规范为基础,必须严格遵守。与软件一起使用的喜利得产品组合可能会因国家而异。软件包含的所有数字均为平均数字,因此,在使用相关喜利得产品之前应当进行特定用途测试。软件运行计算得出的结果实质上基于客户输入的数据。因此客户对其输入数据的无误性、完整性和相关性承担全部责任。此外,将计算结果用于客户的具体设施之前,尤其有关遵守适用的规范和许可的,应由专家审核清查,客户对经专家审核清查的计算结果承担全部责任。软件仅作为解释规范和许可的一种辅助,对结果的无误性、正确性和相关性,或对于具体应用的适合性不作任何保证。客户必须采取一切必要和合理的措施,以防止或限制由软件引起的损害。所有的计算结果和设计均为建议,须经专业设计师和/或结构工程师确认,以确保计算结果和设计对客户的具体司法管辖区和项目要求而言的适合性和充分性。

 

软件所生成的每一份报告中的警告部分是计算假定的必要组成部分。客户须严格遵守并确保在使用之前已由适格的专家复核。

 

 

5.       保证的排除。

除欺诈隐瞒缺陷外,软件供应商特此排除有关软件无差错的安装、使用和操作的任何及所有明示或默示的陈述和保证,包括但不限于任何默示的适销性保证或适合特定目的的保证。而且,软件供应商尤其,但不限于,不对软件的适销性或某一特定用途的适用性作出保证。客户自行负责软件的选择和使用。

 

6.       缺陷

 

6.1  通知义务。客户应当立即将所声称的软件缺陷(定义见第7.2条)书面通知软件供应商,包括对所声称缺陷的描述。软件供应商可以自行决定是否纠正及如何纠正某一缺陷(更新,升级,排除故障等)。尽管有上述规定,除欺诈隐瞒缺陷外,软件供应商没有义务纠正缺陷。

6.2  缺陷。是指导致软件无法按照第1.2条的描述正常运行的严重错误,但是属于下列任何情形的错误不视为缺陷:(i)客户可经合理努力变通解决;(ii)错误不会导致停机或对客户数据完整性的严重干扰。

7.             责任限制。

 

7.1  责任限制。客户同意,本协议第9条的规定列明了软件供应商对客户、客户就软件供应商在违反本协议时的排他性救济、客户对软件的任何使用、因软件而产生的或与软件有关的任何意思表示(除非欺诈)、陈述或作为/不作为包括疏忽的侵权行为和违反法定义务或涉及本协议或本协议项下的无论任何事项或事由应承担的全部经济责任(包括其雇员、代理人和分包商的作为和不作为导致的任何责任)。

无论疏忽或违反协议或无论其他任何情况,因软件性能或预期性能,产生的软件供应商的全部责任总计应不超过五百人民币

在适用法律允许的最大范围内,软件供应商不对客户任何性质(直接或间接)的任何经济损失承担责任,包括但不限于预期利润的损失、实际利润损失(直接或间接)、营业额或收益的损失、业务损失、产量或机会的损失、数据的丢失、商誉折损或其他。软件供应商不对任何间接的、特别的或后果性的损失或损害承担责任。

尽管本协议中存在其他规定,若在一定程度上存在如下责任,软件供应商不以任何方式排除或限制其责任:欺诈或软件供应商的欺诈性虚假陈述;或涉及因软件供应商的疏忽导致的死亡或人身伤害;或不能合法排除或限制的其他责任。

7.2  客户预防和减轻损失的义务。如果发生数据丢失,软件供应商无法恢复具体客户的文件。因此,客户有义务采取充分的措施预防或减轻损失,尤其是客户有义务定期创建于软件有关的任何数据段备份。

8.       审计

8.1  审计权。为了检查客户是否遵守本协议的条款,软件供应商或软件供应商委托的独立第三方应当在客户的营业时间内,在合理要求的范围内审计客户的IT系统,无需遵守相关通知期要求。

9.       数据保护。

 

以软件供应商作为数据控制中心。

 

软件供应商收集、处理并使用客户在注册软件过程中提供(个人)数据以(1)使软件注册用户能正常使用软件并避免滥用软件;(2)提供支持,若适用于记账用途及在一定范围内为建立、执行和终止合同关系的合理需求;(3)出现质量问题(如软件缺陷或软件供应商其他产品的缺陷)时确定客户所使用的软件版本并告知客户采取推荐的措施减少或纠正质量问题(如通过更新升级软件、故障排除和添加补丁等)。

 

软件供应商采集客户和注册用户的使用行为,包括以匿名形式(即某种意义上阻止推断特定注册用户)识别客户(注册用户)的电脑配置(硬件和操作系统)并进行评估(超出合同条款),以便于改进软件或由软件供应商或喜利得集团的其他公司(喜利得集团旗下公司是指每个由喜利得公司,直接或间接,持有少数或多数股权的公司)分销的其他产品。此外,软件供应商为内部质量保证和内部控制的目的对客户级别、激活的许可证密钥的数量和软件使用频率的总合进行评估(即并非单个注册用户)。

 

9.1  审计的成本。仅在在审计中发现有违反本协议的情况时,软件供应商开展审计的合理成本才由客户承担。

10.          期限与终止。

10.1          期限。本协议无限期有效。其中期限是指从生效日期起至本协议终止之日止的期间。

10.2          软件供应商单方终止。软件供应商无需遵守通知期,随时可以完全终止本协议,并可要求返还或永久性删除软件。

10.3          客户单方终止。客户可在某个日历月结束前提前60天书面通知后完全终止本协议。

10.4          有因终止。此外,每一方当事人均可在对方违反本协议的任何重大条款,并且不在收到违约通知后30天内纠正违约时立即有因终止本协议。

10.5          协议终止的后果。本协议终止一经终止,客户应当立即停止访问和另行利用软件,并有义务从其IT系统中永久性删除该软件。

10.6          继续生效的条款。本协议终止并不影响如本协议所规定,任何一方当事人已经发生的权利、救济、义务或责任,或者因终止引起或与终止有关的任何权利或救济,亦不影响明确规定或根据业务性质将在本协议终止后继续生效的本协议条款的效力。

11.    对协议的变更。

11.1          协议变更。软件供应商保留单方面修改协议的权利(下称变更)。软件供应商在一个经考虑的合理的提前通知期内(下称变更通知)将变更事宜通知客户。客户有权在变更的计划生效日期(下称变更生效日期)前提前两(2)周书面通知,对变更提出异议。如果客户不在该期限内提出异议,则视为客户接受变更,变更自变更生效日期起生效。如果客户在规定期限内提出异议,则软件供应商可以选择不变更本协议的条款,继续保持与客户的协议,或者不考虑上文第10.2条的规定,选择终止本协议,从变更生效日期起生效。软件供应商应当向客户特别告知软件供应商的终止权利、客户异议的通知期、变更生效日期以及不对变更通知提出异议的后果。

 

12.    一般规定。

12.1          当事人之间的关系。双方当事人属于独立缔约人。本协议并不在双方之间设立任何合伙、特许经营、联营、代理、信托或劳动关系。

12.2          通知。除非本协议的条款明确要求采用其他形式,本协议项下的所有通知必须至少以文本形式作出。软件供应商和客户应当通过电子邮件,将通知送达客户和供应商在客户向软件供应商注册帐户时指定的地址和联系人,或者双方当事人可能通知对方的其他地址。前句规定同样适用于以书面方式作出的通知。此外,软件供应商有权直接通过软件向客户送达通知。

12.3          弃权与累积性救济。任何一方当事人怠于或迟于行使本协议项下的任何权利,不构成对该项权利的放弃。

12.4          分包商。软件供应商可以委托分包商提供软件。

12.5          转让。未经软件供应商事先书面同意,客户无权通过运用法律或其他途径将其在本协议下的任何权利或义务转让。软件供应商有权通过运用法律或其他途径将其在本协议下的任何权利或义务转让,无需获得客户的同意。

12.6          管辖法律.本协议受中华人民共和国法律专属管辖,但不适用《国际货物销售合同公约》。

12.7          诉讼地。与本协议有关的任何争议,应当在软件供应商注册地有管辖权的法院审理。但软件供应商有权在客户营业地有管辖权的法院申请诉讼。每一方当事人均同意服从该法院的管辖,放弃主张诉讼地不便的权利。

12.8          其他规定。本协议以及免责声明条款以及对信息使用的引用和其他引用的手册,构成双方当事人之间有关本协议标的的完整协议。除本协议明确规定的外,并不存在任何协议、陈述、担保、允诺、约定、承诺或保证。本协议取代有关本协议标的的所有之前的口头或书面协议、方案或陈述。对本协议任何条款的任何修订、修正或豁免,除非以书面方式作出并经修订、修正或豁免所针对的一方当事人签字,否则不发生效力,并且订立日期不得早于生效日期。

12.9          陈述。客户同意其对软件的使用并不构成对任何法律法规的不遵守。客户承认其有独立的义务遵守适用于客户的任何及所有法律。